This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:SENSE1转换问题

Guru**** 2770735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954213/amc7834evm-sense1-conversion-issue

器件型号:AMC7834EVM

我似乎对 EVM 板上的 SENSE1输入有问题。  我的输入设置将生成0-200mV 信号、但我在 SENSE1上获得的读数在0和高值之间连续抖动。  如果我将同一电路连接到另一个感测输入、则显示正确的值。  SENSE1输入是否损坏或是否缺少其他内容?

我将包括评估界面的屏幕截图、其中显示了连接到 CS4的相同输入、蓝线、然后移动并连接到 CS1、浅绿色线。  如您所见、CS4上的值看起来不错、但当移动到 CS1时、它会上下跳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请注意、感测线路应是具有直流偏移的差分测量。  我们指定的共模最小值为4V、因此您应该确保这样做。  

    数字回读值是否会像图形一样跳转? 只是想消除软件问题是否会导致这种情况。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的回复。  是的、回读值也是跳跃的、看起来与图形显示的值相同。

    我认为我提供的输入工作正常、因为我可以将相同的导线移动到不同的感应输入、它显示了我期望的稳态值、这仅在连接到 SENSE1 +/-时发生。  我目前将其偏置为+5V。

    + Ric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    鉴于您的另一个输入存在其他问题、我想知道该引脚是否损坏或悬空。  您可以检查焊点并查看引线或焊盘是否干燥/破裂。

    请给我发送电子邮件至 frost@ti.com、我将为您提供更换样片。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我刚刚给您发送了一封电子邮件、感谢您的帮助。

    我看到我的另一个线程与这个线程合并。  我认为在 ADC 将输出设置为零后、仍然缺少一些有关重置芯片的信息。

    谢谢、

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ric、

    器件不应需要复位。  我认为您看到的行为与 CS1引脚上的潜在损坏有关。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    我花了一段时间才回到这个问题、但我已经将新电路板连接到了我的系统、CS1输入现在工作正常。  我实际上使用的是 CS1和 CS2。   

    如果 CS1感测到的信号超过最大值几秒钟、则 CS1和 CS1的值都将变为零、这仍然是个问题。  我还注意到、我已设置为2的功率模式也会变为零。  我可以发送执行"初始"配置的命令、输入将再次开始工作。  我已经检查了警报寄存器、但似乎没有任何位指示警报。  我想监控功率模式、但似乎应该有另一种方法来监控。  您有什么想法吗?

    谢谢、

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ric、

    似乎是在重置设备。  您是否有任何电源在您进行此测试时可能间歇性断开?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    谢谢!  我认为你必须是正确的。  我将从电路板上的5V VCC 为我的小电阻器电路供电。  如果电压过高、板上的绿色 LED 将开始闪烁。  看起来我正在引起我自己的问题!  感谢您在故障排除方面的帮助、很抱歉我自己没有意识到这一点。

    此致、

    RIC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、作为工程师、最简单的解决方案始终是我们最难找到的解决方案! )