This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:Keysight ADS 中的 ADS8681仿真

Guru**** 2525550 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965170/ads8681evm-pdk-simulation-of-ads8681-in-keysight-ads

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8681

我不熟悉 ADS 中的混合信号仿真。 我想使用 Keysight ADS 中的前端射频电路对 ADS8681进行仿真。 IBIS 模型是导入的最佳方式? 我已导入模型。  

1) 1)有两种型号可用。 ADS8681PW 和 ADS8681RUM。 哪种模型是最佳或更准确的?  

2) 2)有许多可用的数据集、典型值、最小值、最大值、快速值、 和慢速。 我如何知道每组数据的采样率和灵敏度等参数?

3) 3)导入后的 IBIS 模型如下图所示。 IN 是输入。 什么是 PC、GC 和 Digo?

。  

由于我不熟悉 ADS 中的 ADC 仿真、因此共享任何应用手册都将非常有用。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    1. PW 和 RUM 是 ADS8681的不同封装、如果您查看模型、则两个封装的所有参数(包括 R_pkg、L_pkg 和 C_pkg)都是相同的。

    2、标称 PVT (typ)的数值是27°C 温度下的标称工艺参数、快速 PVT (min)的数值是-40°C 温度下的强工艺参数、慢速 PVT (max)的数值是125°C 温度下的弱工艺参数。

    3.我不知道这些引脚是什么意思,我将不得不与其他团队成员核实。 与此同时、您能否将此问题发布到论坛论坛论坛论坛:

    仿真、硬件和系统设计工具论坛

    此致、

    戴尔