This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262EVM-PDK:无法连接到 ADCPRO

Guru**** 2518180 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965115/ads1262evm-pdk-cannot-connect-to-adcpro

器件型号:ADS1262EVM-PDK

我今天收到了一个新的 EVM、并尝试连接到 ADCPro。 在我的 Windows 10笔记本电脑上。  (我之前已成功完成此操作)   我在当前插件错误.txt 中收到一条消息"加载前面板时出错":

ADS126XEVMPanel 中的 VIS

ads126Xevm.lvlib:LED_DisplayText.vi 错误 VI
ads126Xevm.lvlib:EEPROM 检查 ID (ADS126XEVM).vi BAD VI
ads126Xevm.lvlib:EEPROM 读取(builddate).vi 错误 VI
ads126Xevm.lvlib:ads126x_DataRad.vi BAD VI
ads126Xevm.lvlib:FG_ADCData.vi BAD VI
ads126Xevm.lvlib:Data_AlignData.vi BAD VI

我认为 问题可能是固件、因此我使用 J1上的 I2C 总线对其进行读取。  直到最后一个块为止、所有的内容都是1、其中包含:

<p">127 b'ADS1262EVM\x00\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\x279ff\xff\xff\xxxff\xxxff\xxxff\xxxxff\xxxff\xxxxxxff\xxxff\xxxxxff\xxxxxff\xxxxxff\xxxxff\xxxxff\xxxxxxff\xxxxff\xff\xff\xff\xff\xx关闭 xxxxxxxxxxxxxxff\xff\x关闭 xxxxxxxx关闭 xxx关闭 xx关闭 x关闭 x关闭 xx关闭 x关闭 xx关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 xx关闭 x关闭 x关闭 xx关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭 x关闭

">

下面是使用 Adafruit Blinka I2C 库读取 EEPROM 的 Python 代码:

导入时间
导入板
输入 busio


I2C = buio.I2C (board.scl、board.SDA)
结果=字节数组(256)
I2C.writeto (0x50、字节([0x00])、停止=真)
PAGE = 0
而第<= 127页:
  I2C.readfar_into (0x50、结果)
  打印(页面、结果)
  时间睡眠(0.5)
  PAGE = PAGE + 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    使用 Win10时、使用 ADCPro 可能有点不方便、因为它是为 Win7设计的旧软件。  很多人都可以让 ADCPro 与 Win10 (包括我)一起工作、但需要付出一些努力。  但是、您可能会让一个插件正常工作、而另一个插件会出现问题。  这与驱动器有关。

    您之前说过您之前已使其正常工作。  您使用了哪个插件/EVM 组合、它是同一台 PC (我认为是这样)?

    您应该能够加载插件、这似乎是错误日志中出现的问题。  您是否已尝试再次下载插件并重新安装插件?  似乎安装过程中的某些内容可能已损坏。  此外,在安装 GUI/插件时,您必须具有管理员权限。   

    EEPROM 似乎已正确编程、这有时是一个问题。  但是、由于错误文本显示 Vis 错误、这与 GUI 插件本身更相关。  固件实际上会在插件的启动过程中下载到 MMB0。  如果插件未加载、则固件也不会加载。

    此致、

    Bob B