This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:SPI 读取意外结果

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958384/ads54j60-spi-reads-unexpected-results

器件型号:ADS54J60

从 ADS54J60进行 SPI 读取时遇到一些问题。 我会得到意外结果、例如通用寄存器0x00始终读取0x3c、通用寄存器0x05始终读取0xAA、尽管大多数位应该为0。

通过阅读其他论坛文章、我确保了 DevClk (650MHz)和 Sysref (10.15625MHz)存在、并且 SPI 时钟频率(2MHz)低于 DevClk 频率/200。 PDN 引脚连接到 GND。

导致此问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    确保按照10.1节中所示的上电顺序操作。确保遵循数据表表表表75中所示的顺序操作。

    如果这是您的读取问题、请使用 SPI 命令关闭器件电源、然后查看 ADC 电流是否降低。

    时钟出现后、应将 RESET 从低电平脉冲至高电平脉冲至低电平。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    今天、我确认了我们正在跟踪加电排序、并且我们在时钟出现后进行脉冲复位。

    我写信给主页寄存器26来关闭 ADS54J60、我都发现功耗降低了、并且能够正确回读该寄存器。

    当我读回通用寄存器时、我仍然会得到相同(不正确)的值。

    我将继续调查此行为。 如果我能够读取分页寄存器、我可能会忽略意外的通用寄存器读取。

    最棒的

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    有些寄存器是只写的、有些需要复位才能加载值(0x6800页)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、

    我能够写入和读取所有相关寄存器、因此我将忽略常规寄存器的奇怪读取。