This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:REFIO 作为输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964352/ads8688a-refio-as-input

器件型号:ADS8688A

大家好、团队、

我的客户想知道引脚 REFIO 是否可以将2.5V 用作外部基准输入?

第8.3.8.2节第一段(数据表)必须在 REFIO (引脚5)处施加4.096V 外部基准电压、该引脚变为输入引脚。

然后他指出下一项声明:  

'在此模式下、可使用任何低功耗、低漂移或小尺寸外部基准、因为内部缓冲器经过优化设计、可处理 REFCAP 引脚上的动态负载、该引脚在内部连接到 ADC 基准输入。'

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    首先、该 ADC 当然支持外部电压基准。 其次、建议的外部基准电压为4.096V、请参阅以下要求。  

    此外、ADS8688A 可以在每个输入上支持许多双极和单极输入范围、如下所示:

    –±10.24V、±5.12V、±2.56V、±1.28V、±0.64V

    –10.24V、5.12V、2.56V、1.28V

    客户是否有任何特定原因想要使用外部2.5V 基准电压?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的回答。 他们希望将 ADC 配置为+/- 6.25V 或0至6.25V 的输入范围。 因此、它们提供了2.5V 基准电压作为外部基准 IO。 它现在是否可以工作? 或者、为了实现上述输入范围、他们应该怎么做?  

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    对于4.094V 基准电压和+/-10.24V 范围、比例为2.5。 当使用2.5V 基准时、如果选择了相同的标度、+/-6.25V 范围应该能够达到、 但是、可能无法实现数据表中指定的性能、因为数据表中的所有规格都具有4.096V 基准电压、这是数据表中建议的基准电压。 我从未使用2.5V 基准测试过此 ADC、客户可以尝试自行检查性能、但我们无法保证。

    此致、

    戴尔