This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:对 DDC264上的 QGND 引脚施加负偏置

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC264
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/959066/ddc264-apply-a-negative-bias-to-the-qgnd-pin-on-ddc264

器件型号:DDC264

大家好、

我想使用 下面的 DDC264在客户设计计划中获取您的意见:

在客户应用中、他们希望检测来自检测器阵列的电流信号、检测电流可能同时具有正电流和负电流。 他们知道 DDC264只能检测流入器件的电流。 一种可能的解决方案是、它们可以向每个检测器施加偏置电压、从而使总输出电流始终为正电流、DDC264可以检测到该电流。 在查看了下面手册中所附的图后、他们提出了另一个想法:无需为每个检测器施加偏置电压、但可以向 QGND 引脚施加负偏置电压。 由于运算放大器上的“-”节点电压等于“+”节点电压,“-”节点也具有负电压。 在这种情况下、检测器等效偏置、电流始终为正、DDC264可以检测到这种情况。


您认为对 QGND 引脚施加负偏置电压的想法是否可行?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是光电二极管吗? 可能不是这样、因为我不确定我是否理解您所讨论的配置... 但无论如何、您似乎都说、该检测器可以根据两端的电压产生正电流或负电流。 然后、我会说按照他们最初的计划执行该操作(更改另一个终端、即未连接到 DDC 的终端)、但不要通过更改 QGND 来执行此操作。 QGND 在内部也以 AGND 为基准、因此不会在此处产生电压差。 您必须将 IC 的所有电源/电源相对于探测器的偏置进行移位、我猜这与移动探测器的偏置相同。  

    本应用手册介绍了我们建议人们处理"双极"电流的传统方法。 但是、这需要为每个检测器都使用外部电阻器、因此、如果它们只需偏置检测器的另一端子即可离开、我只需这样做即可。

    此致、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edu、

    光电探测器同时具有正负电流。

    感谢您的大力支持。 我将与我们的客户分享这一信息、并且我将告诉您这是否解决了他们的问题。

    此致、

    Jonathan