大家好、
我想使用 下面的 DDC264在客户设计计划中获取您的意见:
在客户应用中、他们希望检测来自检测器阵列的电流信号、检测电流可能同时具有正电流和负电流。 他们知道 DDC264只能检测流入器件的电流。 一种可能的解决方案是、它们可以向每个检测器施加偏置电压、从而使总输出电流始终为正电流、DDC264可以检测到该电流。 在查看了下面手册中所附的图后、他们提出了另一个想法:无需为每个检测器施加偏置电压、但可以向 QGND 引脚施加负偏置电压。 由于运算放大器上的“-”节点电压等于“+”节点电压,“-”节点也具有负电压。 在这种情况下、检测器等效偏置、电流始终为正、DDC264可以检测到这种情况。
您认为对 QGND 引脚施加负偏置电压的想法是否可行?
谢谢、
Jonathan