This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:ADS1278 SPI 和 COM 源代码

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964955/ads1278-ads1278-spi-and-com-source-code

器件型号:ADS1278
主题中讨论的其他器件: ADCPro

你(们)好

是否有任何用于使用 ads1278的示例 c / c ++源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    我们提供的唯一源代码包含在基于 TI C5509 DSP 的评估板的插件软件下载中。 如果将插件安装到默认目录、您将在 PC 上的以下位置找到它:

    C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1278\source

    但是、如果使用 SPI 协议、 则 ADS1278 相对容易工作。 没有要写入的寄存器;所有内容都可以使用硬件引脚进行配置。 SPI 主机在 SLCK 上升沿捕获数据、在 SCLK 下降沿捕获数据。  ADS1278 持续转换数据、并在新数据准备好从器件中读出时发出 DRDY 下降沿。 主机 MCU 可以通过软件轮询或硬件中断监控 DRDY 的下降沿、然后传输数据。

    另请注意、由于最大 CLK 频率为27MHz、因此使用 SPI 时的最大输出数据速率为105.469kSPS。  为了方便起见、您可以以相同的频率运行 CLK 和 SCLK。

    此致、

    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用