This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:可用于 ADS131M04的电子表格?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS1261, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957230/ads131m04-spreadsheet-available-for-ads131m04

器件型号:ADS131M04
主题中讨论的其他器件: ADS1261ADS131A04

大家好、

好的、您能否确认  我们是否提供了电子表格、以便在 ADS131M04上分析作为寄存器设置函数的滤波器特性(如 OSR)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖。  

    您提到的 Excel 计算器工具是否与 ADS1261类似?:   

    我们没有适用于 ADS131M04的 Excel 工具或其他电子表格。 但是、滤波器响应在 ADS131M04数据表中的图29 - 32中的标准化轴上绘制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    感谢您的盛情款待。  ADS131A04、我们是否有适用于该器件的工具/电子表格?

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我们也没有适用于 ADS131A04的工具。 有关所有设计和开发工具、请参阅器件产品文件夹。

    我是否可以询问您的客户为何要使用此工具?  

    此致、