This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC108S085:电路原理图审阅&放大器;问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC108S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964567/dac108s085-schematic-review-question

器件型号:DAC108S085

您好!

客户正在使用 DAC108S085。

DAC108S085 VCC 和 VREF1、2、同样使用5.0V 的电源线、如原理图所示。


问题

1.为 VCC 和 VREF1和2使用相同的电源是否没有问题?

2.可以将 VCC 和 VREF1和2连接到不同的电源吗?

3.1和2种方法是否还有其他指导原则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图、我看不到任何问题。

    您可以将 VCC 用作此器件的基准。 请确保电源电压应该稳定且具有低噪声、否则您将看到电源的任何变化与输出电压直接相关。 您如何生成此5V 电源? 它来自 LDO 还是开关稳压器?

    如果是开关稳压器、我不建议将同一个引脚连接到基准引脚。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉耽误你的回答。

    客户使用的是5V LDO。

    如果我们使用 LDO、我们将决定没有问题。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    确保 LDO 具有低噪声、如果这对您至关重要。

    此致、

    AK