This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:推荐用于单极单端输入的输入电路

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605, ADS1675, TMUX6119, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958330/ads1605-recommended-input-circuitry-for-unipolar-single-ended-input

器件型号:ADS1605
主题中讨论的其他器件: ADS1675TMUX6119OPA211

大家好、

我正在使用上述参考设计。 由于在 analogei 领域缺乏经验、我对如何支持 ADC 的输入存在疑问

我的输入是来自模拟传感器的0-10V 电压。

根据我的理解、VREF=3V 时、ADC 范围为+-3.78V (PAG 17)。

根据数据表、必须以差分方式驱动模拟输入以实现优化性能、并给出了单端和差分信号的两个示例(图10和11)。

因此、我的输入信号是单极和单端信号、但我需要将其转换为单端双极信号以进入驱动器电路(图10、推荐的单端输入电路)。

我的问题是:

-如何修改输入以进入驱动器电路? 是否有应用手册? 我应该怎么做?

-另一方面,没有适用于 ADS1605的 EVM 板(可能已经过时),是否有任何方法可以获得?

提前感谢。

Joaquín μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Joaquín、

    根据 ADS1605的要求、您可以使用全差分放大器将0V 至10V 转换为+/-3.78V、共模电压为2V。

    下面是一个将提供所需结果的示例电路。

    如果您有关于此工作原理的其他问题、请查看 TI 高精度实验室- ADC 以了解更多详细信息。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-driving-sar-adc-fully-differential-amplifier

    我们没有适用于 ADS1605的任何评估板。  ADS1675支持4MSPS 并提供完整的评估套件。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith 太好了!

    非常感谢、您为我节省了大量工作。

    让我提出最后一个问题,我在第一个问题中忘记提到这个问题。

    我有两个传感器(0-10V)、我想使用多路复用器来选择 ADC 的输入...有关多路复用器的任何建议? 是否有任何重新参考? 输入端的最佳位置是什么?

    提前感谢、

    Joaquin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    由于您只需要2个输入、TMUX6119应该能够正常工作、支持高达+/-16.5V 的输入。

    https://www.ti.com/product/TMUX6119

    此外、这些精密开关具有较高的 Ron (对于 TMUX6119为120 Ω)。   最好将开关放置在输入电阻分压器和 OPA211同相输入之间。

    请记住、ADS1605是一款具有内部数字滤波器的 Δ-Σ ADC。  该滤波器需要47个输出样本才能完全稳定至阶跃输入、该输入是在使用多路复用器时创建的。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    非常感谢您的支持!

    现在一切都很顺利。

    此致、

    Joaquin。