This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS124S06设计帮助

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06, MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964820/ads124s06-ads124s06-design-help

器件型号:ADS124S06
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438A

大家好、

客户在 ADS124S06上遇到问题。

ADS124S06。 当 START 为低电平时、如果我使用"ADS124_ReadReg (ADS124_REG_ID、ADS124_RegList、ADS124_REG_MAX);"

若要读取寄存器、则功率电流会增加约20mA、并且在 SPI 通信后无法下降。 但是、当 START 为高电平时、  

功率电流仅在 SPI 通信期间增加。

那么问题出在哪呢? 为什么在 SPI 通信期间、功率电流增加约20mA? 它对于低功耗 ADC 来说非常大。  

MCU 是 MSP430F5438A。

BTW、客户希望在 E2E 论坛中发帖、他的 TI 帐户是公司电子邮件、但他在帖子上的访问权限有限、

是否有人可以打开他的访问权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    电流需求将始终非常急剧、但该电流的持续时间应非常短。  我需要更具体的详细信息、并将离线联系您。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    好的、感谢您的帮助。

    此致、