This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98620:从断电模式恢复的时间

Guru**** 2897710 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962902/lm98620-recovery-time-from-power-down-mode

器件型号:LM98620

您好!

我在数据表的第8页上找到了两种断电模式。

1. MCLK 激活
    这种模式是否由 Reg-0x00位[4]=1激活?

2.MCLK 停止
    该模式是由停止外部 MCLK 引起的

我的问题是、

 上述理解是否正确?

 请告诉我从每个断电模式返回的秒。

此致、

AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在12月11日前调查您的问题和反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1 MCLK 激活是在  寄存器0x00位4 =1且 MCLK 激活的条件下的模式。

    2是寄存器0x00位4 = 1且无 MCLK 输入。

    LM98620的恢复时间可能不到1秒。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    感谢您的友好支持。

    我在系统中尝试"MCLK 激活"断电、时间~1秒 恢复等待时间。 但输出图像不清晰、ADC 输出似乎不稳定。

    由于我们的产品规格、我无法使用更长的等待时间。

    我检查了 VREFTOUT 和 VREFBOUT 电压在300us 内恢复。 恢复时间为~1秒时、看起来正常。

    哪个引脚上升最慢? 如何找到设备已准备就绪? 并告诉我如何计算足够的等待时间。

    此致、

    AZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让我在12月18日之前调查这些问题并向您提供反馈。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我期望的最慢引脚是 VCLPEXT、因为它具有最大的电容。  我认为1秒就足够等待了。 我们可能有其他不稳定的原因。

    另一个尝试的想法是软件复位。 添加了0x06。  LM98620的"0"复位状态机。"1"为状态机+寄存器设置。 它可能有助于在从断电模式返回后保持稳定。

    此致

    Shinya Morita