This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:IQ 调制器校正

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/965071/dac3484-iq-modulator-correction

器件型号:DAC3484

您好!

  为了能够使用 DAC3484中的 QMC (正交调制校正)功能、DAC 输出是否必须与 IQ 调制器进行直流耦合、或者它是否还与交流耦合配合使用?  

2) 2)仅使用实数输入(无 I 和 Q、仅 I 以 IF 为中心)即可生成 IF。 它与使用 I 和 Q 以及使用复数混频器生成 IF 有何不同。  

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.要校正图像(边带)、您可以使用 QMC 增益/相位校正进行交流耦合。 为了校正 LO 泄漏、您需要进行直流耦合以进行 QMC 偏移校正。

    2.您可以拥有独立的数据流。 但是、您无法使用 NCO 复频混频器、因为它们会由于两个数据流的交叉耦合而产生边带。 有关详细信息、请参阅算术。

    -Kang