This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:PHI 板3.3V 输出不会立即关闭。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964865/ads8681evm-pdk-phi-board-3-3v-output-does-not-turn-off-immediately

器件型号:ADS8681EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8681

您好!

我使用来自 PHI 板的3.3V 电压为连接到 PHI 板信号源的另一个板(测试板)供电。 当我连接 ADS8681的 USB 电缆并打开软件时、该3.3V 电压将提供给测试板。 但是、当我断开 USB 电缆时、3.3V 会非常缓慢地降至0、从而损坏电路板中的晶体管。  

您能不能帮助我解决这个问题、并告诉我在从笔记本电脑上断开 ADS8681板之前是否可以立即切断 PHI 板的3.3V 电压。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahedh、

    PHI 控制器板仅针对 EVM 板设计、用于 ADC 评估、 我们不建议将 PHI 卡用于其他用途、因为来自 PHI 卡的电源电流非常有限、并且在用于其他电路板时有可能损坏 PHI 卡。

    无法从 PHI 卡切断3.3V 电源、因为该卡上没有开关、但是您可以在测试板上添加开关、 或者、您可能必须检查您的测试板上的电容负载是否对于3.3V 电源过高。

    此致、

    戴尔