This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:一个影响另一个通道的模拟通道--这是可能的吗?

Guru**** 2930050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528, ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964716/ads8528-one-analog-channel-affecting-another-channel----is-this-possible

器件型号:ADS8528
主题中讨论的其他器件: ADS8588S

大家好、

我们使用的 ADS8528具有2.5V 外部基准电压、且 RANGE 引脚上拉至3.3V (10 Ω)。 这将产生+/-5伏的测量范围。 而 HVDD 和 HVSS 电源为+/-7.5V。

所有模拟输入均由运算放大器驱动、随后是 RC 电路。 在一个模拟输入上、驱动运算放大器偶尔会进入饱和状态并输出-7.5V。 我的问题有两个方面:

  1. 是否存在损坏 ADC 的风险?
  2. 是否有一个通道进入和离开饱和状态会影响接收+/-5V 信号的相邻通道?

谢谢你。

此致、

ST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saurabh:

    如果可以保证运算放大器的输出不高于 HVDD 或低于 ADC 的 HVSS、则 ADC 是安全的、请参阅 ADC 数据表中的绝对最大额定值表。

    通道间串扰是可能的、但遗憾的是 ADS8528没有串扰规格。 但是、最新的 ADC ADS8588S 是一款16位、8通道同步采样 ADC、每个通道上集成了 PGA 和 LPF、在 数据表中具有串扰规格

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dale。