This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5403:LVPECL/LVDS 振荡器设计

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956877/ads5403-lvpecl-lvds-oscillator-design

器件型号:ADS5403

我们使用5403设计了 FPGA/ADC 板。 1/3板不工作、在重新旋转之前、我想确保我正确使用了 LVPECL 振荡器配置、或者应该使用电容耦合 LVDS 振荡器。 请尽可能提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您的时钟振幅可能会变为低电平。 验证时钟输入振幅是否在数据表图25所示的规格范围内。 共模不应成为问题、因为您是交流耦合。 仔细检查振荡器所需的端接。 我们使用的 LVPECL 器件在每个输出桥臂上只需要一个240欧姆的电阻器接地。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim 非常感谢您的回答、

     我们将使用此器件 https://www.mouser.com/datasheet/2/3/AX5-1509995.pdf 并遵循 LVPECL 的数据表建议。 此部件很可能与 ADC 不兼容。 我对240欧姆接地有根本的不了解、这似乎与您的内部偏置方案以及电路板的特性阻抗相矛盾。

    不过、我会听从您的建议、是否可以让您向我发送确切的振荡器器器件型号和偏置安排、我会使用它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    以下任一时钟实现均应正常工作。

    请参见随附的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rob、  

     我没有意识到你是一个艺术家! 您是否关心 LVPECL 是2.5V 而不是1.8V? 。 我们当前使用的振荡器在1.8V LVPECL 中不可用。 考虑到它是交流耦合、这一点无关紧要吗?

    感谢您的所有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    不用客气! 振荡器可以+2.5V、但从上面的原理图看、振荡器和 ADC 都连接到+1.8V 的同一电源。 如果情况不是这样、那么没关系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、感谢您解决我的问题。 这些更改将应用于修订版2电路板。 我们使用的振荡器与1.8V 电压不兼容、因此我们不得不对原始设计进行返工。  

    非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard 没问题! 不用客气!

    此致、

    Rob