This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7891:MTBF 值

Guru**** 1756540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958588/amc7891-mtbf-value

器件型号:AMC7891

大家好、

客户希望知道、该组件  AMC7891SRHHT 的 MTBF 值 可用于其可靠性预测分析。

但我无法从 下面的 Web MTBF 链接中找到它。

请分享此信息吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我将对此进行研究。  我不知道为什么没有出现这种情况。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    MTBF 和时基故障率如下。

    时基故障:0.2

    MTBF:5.56E+9 (小时)

    可信度:60%

    活化能:0.7

    谢谢、

    Paul