This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:在室温下显示5V 电压的 TEMPOUT 信号-对电源定序的任何要求。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964678/dac81416-tempout-signal-showing-5-volt-at-room-temperatur---any-requirements-on-power-sequencing

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

您好!

我想使用 TEMPOUT 信号来读出 DAC 的温度。  在室温下运行器件时。 20度 C 我预期 1.34V - 0.080V = 1.26V,但我看到5V 是对 ADC 的过驱动(ADS122C04)。  因此,我有以下问题:

*为什么我看到的是5V 而不是预期的1.26V?

* TEMPOUT 引脚上的输出结构是什么样的?

*设备是否请求任何电源序列? (数据表中没有提到任何内容

*输出端有一个100欧姆和1nF X7R 的滤波器  

*您是否有任何关于如何推进的最佳建议?

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用的是内部基准还是外部基准? 因此、此器件没有特定的电源定序要求。

    对于输出结构、我将与我的设计团队进行核对、然后再回复您。  

    我建议最后给出该器件的参考。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesch、

    感谢您再次观看本节目。 同时、我们发现 TEMPOUT 信号在 输出端提供5V 电压的问题。   

    由于您的问题已经表明、原因是应用程序一直在使用内部基准、但基准未启用/打开。

    请注意、数据表中没有说明集成温度传感器需要有效基准电压的任何内容、此外、方框图中也没有显示任何指导我们满足此要求的内容。  此外、如果输出不使用基准驱动5V、甚至可能会损坏连接到该节点的电路。

    因此、最好在下一版数据表中记录这一点。  请确认您将采取行动。

    我知道 TI 正在认真对待这些输入、但也是借助此主题、我想其他用户也会从中受益。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在断电期间、TEMP_OUT 温度传感器的输出被拉高。 因此、TEMP_OUT 引脚为高电平、表示器件处于 PDN 中。

    一旦器件退出 PDN 状态、TEMP_OUT 将根据芯片的温度输出正确的电压。

    我将更新数据表以反映这些更改。

    此致、

    AK