This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADS52J90上的内部时钟

Guru**** 1827880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90, CDCM9102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/956429/ads52j90-internal-clock-on-ads52j90

器件型号:ADS52J90
主题中讨论的其他器件: CDCM9102

你好  

我正在使用 TI 的高速 ADC 板 ADS52J90EVM。 根据用户指南的理解,我们必须在外部提供时钟(使用信号发生器)。  

我想问,是否有任何内部时钟可以使用,而不是外部时钟发生器?  我使用 的是 TSW14J56接口。

我还有另一个问题。 当我选择 HMC-DAQ GUI 时、如照片中所示出现错误。 如何解决?

非常感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要管理员权限才能运行 ADS52J90 EVM GUI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用户指南中介绍了 EVM 上支持的时钟配置。

    有关 LVDS 接口的一些有限的板载时钟频率、请参阅电路板原理图部分。

    对于 JESD 接口、您将需要 J75上的外部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Praveen!
    感谢您的留言。

    嗯、我尝试卸载并重新安装 HMS-DAQ GUI、并以 Administer 的身份运行它、但我仍然遇到同样的问题。 同样的错误显示为:

    然后、单击 Continue (继续)后、将出现以下错误:  

    您知道我如何解决这个问题吗? 如何更改 管理员权限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以启动具有管理员权限的 HSDC 专业版(开始>>搜索‘高速数据转换器专业版’>>右键单击并以管理员身份运行)?

    这必须解决文件访问权限错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的留言。

    嗯、这个问题得到了解决。

    我还有一个问题是外部时钟。 您能向我推荐 TI 的一些外部时钟吗?

    能否将此板(CDCM9102)作为外部时钟发生器连接到 ADS52j90板?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 ADS52J90的时钟发生器建议、请参阅以下链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。

    Sadegh。