This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:读取停止、但未返回预期的样本数。

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964618/afe4400spo2evm-reading-stopped-without-returning-the-expected-number-of-samples

器件型号:AFE4400SPO2EVM

您好!

我已按照 AFE44x0SPO2EVM 用户指南中的步骤进行操作。 一切似乎都很好、但当我点击"CAPTUR"时、我看到:

我曾尝试在论坛上找到更多的信息,但没有任何帮助。 我尝试升级固件、但遇到此错误:错误-关闭签证时发生1073807330等

你有什么建议吗?

谢谢、

此致、

镀铬
镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一个图像未上传。 其中包括:

    镀铬
    镀铬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    此错误通常是由于 Windows 中的不同语言设置造成的。

    要解决此问题的步骤

    1. 转到"开始"
    2. 键入"Language settings"
    3. 如果"英语(美国)"不是默认应用程序语言、请单击"添加首选语言"
    4. 添加"英文(美国)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它已经解决了我的问题、非常感谢。

    此致

    镀铬
    镀铬