This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:IDAC 旋转和温度传感器解决方案支持需求

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964583/ads1262-idac-rotation-and-temp-senser-solution-support-need

器件型号:ADS1262

尊敬的同事:

我们的客户正在评估 ADS1262、我们在数据表中找到了 IDAC 旋转功能。 这意味着交替将 IDAC 连接更改为输出。

所以

IDAC 旋转功能是什么? 何时使用?

在之前的解决方案中、他们使用的是 LTC2983+PT1000、0-100°C 时精度为±0.3°C、响应速度慢。 因此、他们采用 ADS1262+PT1000来实现 0-100°C 下的精度为±0.1°C 那么、ADS1262是最佳选择吗? 还是我们有更好的解决方案?

非常感谢!

此致、

罗克苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rock:

    ADS1262数据表的第9.3.8.5节介绍了 IDAC 旋转功能。 基本上、这对于使用2个 IDAC 的3线 RTD 测量很有用、因为它有助于消除与 IDAC 失配相关的误差。 如果您的客户测量的是2线或4线 RTD、或仅具有1个 IDAC 的3线 RTD、则此功能将不有用。

    通常、RTD 系统的精度在很大程度上取决于 ADC 外部的基准电阻器的初始精度和漂移。 换言之、如果其他系统组件的精度也不高、那么只选择高精度 ADC 可能没有什么帮助。

    如果您想离线讨论此客户的具体案例、请向我发送电子邮件。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢!