This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:仅捕获所需通道

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963603/adc12dj3200evm-capture-only-desired-channel

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVM

您好!

是否有方法仅捕获特定的数据通道? 我之所以提出这一点、是因为我希望从单个通道捕获更长的数据流。 理想情况下、我想使用 JMODE 15或 JMODE 16之类的器件、仅捕获单个复数流的实数部分。 我知道、我可以对数据进行后处理以删除我不需要的通道、但是如果我只能捕获特定的流、那么我将拥有更连续的数据。

谢谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    这里是仅允许捕获  JMODE16中 ADC 的 CHA 复杂流的 ini 文件。

    e2e.ti.com/.../ADC12DJxx00_5F00_JMODE16_2D00_cha.ini

    请将文件复制到 PC 上的以下位置。 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC 文件

    断开并重新连接 TSW14J57EVM ini 文件将显示在下拉选择菜单中、您可以使用它捕获。 请 注意 、JMODE16很复杂、您将 需要 真实和虚数据流才能从中获取 完整信息。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    谢谢、这对于通道 A 来说非常有用。这是从系统中获得更长录制时间的好方法。

    看看您所做的更改、您似乎加载了不同的固件、并且取消了您正在解码的通道和器件、因此我将记住这一点、以便将来创建自定义.ini 文件。

    我不需要复数波形的虚部的方法是使用 NCO 将波形移动到稍微高于基带的位置、以便一个流将包含所需的数据。 这样、我就可以仅捕获真实流并节省更多存储空间、从而可以记录更长的时间。 通过查看数据表、我怀疑这可能无法实现、因为 I 和 Q 共用同一个 JESD204B 通道。 这是正确的、还是有办法仅记录 JMODE 16的 I、而不记录 Q?

    谢谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您将在后处理中执行该操作。 没有一种非常直接的方法可以直接从实际通道获取样本。 因为实数和虚数样本都是在同一个通道上发送的。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了! 谢谢 Neeraj。