This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1578:VIH 的标称值是多少?

Guru**** 2510065 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964475/tlv1578-what-is-the-nom-value-for-vih

器件型号:TLV1578

你(们)好。

我在建议运行条件表中看到 VIH 的标称值。

NOM 值的实际含义是什么?

当使用 NOM 值时或仅用作示例时具有最佳性能?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    TLV1578使用 TTL/CMOS 逻辑电平、数据表中使用2.4V 的标称值作为 DVdd 可能具有2.7V 的人员的设计目标。  2.1V VIH 电平是 TLV1578将注册有效逻辑高电平的最小电压。