This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7822:需要技术支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7822, DAC8822, DAC8805, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958261/dac7822-need-technical-support

器件型号:DAC7822
主题中讨论的其他器件: DAC8822DAC8805DAC8820

我们计划在项目中使用双路12位数模转换器 IC 器件型号 DAC7822、并查找我们无法从数据表中获取的以下信息:

  1. 此 IC 是一个双输入和两输出 DAC、它将根据 DAC A#/B 选择引脚提供两个单独的输出。 您能告诉我们 DAC 开始转换数据时输出的默认状态是什么吗?
  2. 当我们将通道从通道1切换到通道2时、通道1的状态是什么? 存储在通道 A 寄存器中的数据是否会自动清零、或者是否会保存先前的输出结果?
  3. 当我们从通道1移动到通道2时如何清除通道1的数据。
  4. 您是否有任何封装兼容的器件具有16位 DAC 值的相同功能?
  5. 您能否分享 DAC 的寄存器配置详细信息、因为我无法在数据表中找到这些详细信息?

 

如果您能立即对此做出响应、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khemraj、

    1. 启动时、两个通道都将加载零标度数据(全0)
    2. 切换通道时、上一个通道将保持与之前相同的数据。  它不会受到影响。
    3. 无需清除并行输入。  在更改地址之前、您将 RS、WR 和 LDAC 引脚切换为"不工作"。  在该状态下、您可以更改与其他通道数据并行的数据、而不会带来风险。
    4. DAC8822:www.ti.com/.../sbas390a.pdf
    5.  不确定您的意思-您询问的是什么寄存器?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回答。

    您能帮助回答以下问题吗:

    DAC7822和 DAC882不是封装兼容的器件、因为 DAC7822采用 QFN 封装 A、DAC8822采用 TSOP 封装。

    2.我正在寻找 DAC7822软件寄存器配置设置 pdf 文件、通过该文件、我可以配置 DAC IC 的内部寄存器设置。

    如果您能立即对此做出响应、我们将不胜感激。

    此致、

    Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khemraj、

    我不明白软件寄存器配置设置是什么意思。 对于该器件、没有要配置的寄存器映射可正常工作。

    器件具有并行接口、DAC 的选择取决于 DAC A/B 引脚的状态。

    DAC7822和 DAC8822采用不同的封装、因此它们的封装尺寸不兼容。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AK、

    感谢您的即时回复。 您能不能在以下问题上向我提供最新信息:

    1.该部件的状态是什么? 这是否在生产中?

    2.您能告诉我们该器件的长期性、该器件将支持多少年吗?

    此致、

    Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC7822仍在生产中。

    根据该器件的寿命、TI.com 中将会提到该器件不推荐用于新设计的情况。

    您可以继续使用该器件、如果该器件满足您的设计标准、则无需担心。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的确认。

    您能否确认 DAC8822和 DAC8805是否支持10MSps 数据速率? 如果是、我们可以在设计中考虑这些器件。

    此致、

    Khemraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khemraj、

    DAC 更新速率主要由 DAC 的两个参数、数字接口时序和稳定时间组成。

    对于 DAC8820、在数字接口计时中、我们需要查找 TDS 和 TLDAC。 但是、对于我们的等式、我们也会忽略 TLDAC、这段时间周期与 DAC 稳定时间重叠、只留下数据建立时间作为等式的考虑因素。

    因此、凭借500ns 的稳定时间和最小10ns 的 TDS、总更新速率可以是1/(500ns +10ns)= 1.9Msps。 请注意、数据表指定了在误差范围为0.0015%时代码从0x0000跳转到0xFFFF 的稳定时间。 当代码变化很小时、稳定时间可低于500ns。

    类似地、您也可以计算 DAC8805的值。 对于 DAC8805、趋稳至0.1%的时间大约为300ns、TDS 为10ns。

    因此更新速率可以是1/310ns = 3.22Msps

    您尝试在此处生成哪种波形和频率?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    以下是我们的要求:

    DAC 的应用是生成脉冲以对霍尔效应传感器进行编程。

    所需上升/下降时间 :典型值0.2ms

    高/低时间:3ms

    我们需要一个可用于10MSPS 更新速率的 DAC。

    您能否确认我们是否可以达到 DAC7822的更新速率? 如果是、您还能建议任何支持10MSPS 更新速率的16位或14位器件型号。

    等待您的即时响应。

    此致、

    Khemraj Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    以下是我们的要求:

    DAC 的应用是生成脉冲以对霍尔效应传感器进行编程。

    所需上升/下降时间 :典型值0.2ms

    高/低时间:3ms

    我们需要一个可用于10MSPS 更新速率的 DAC。

    您能否确认我们是否可以使用 DAC7822实现10MSPS 的更新速率 ? 如果是、那么您还能建议任何16位或14位器件型号、这些器件型号也支持10MSPS 的更新速率。

    等待您的即时响应。

    此致、

    Khemraj Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khemraj、

    DAC7822的更新速率可超过10MSPS。

    在我们的精密产品系列中、我们没有任何其他14位或16位器件的更新速率高于10MSPS 的器件。

    您可以查看高速 DAC 产品系列。

    此致、

    AK