请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSC2013-Q1 大家好、
您能否检查数据表第5页中的电源要求是否为拼写错误?
它指定了 SNSVDD 1.6V (最小值和3V (最大值)。
它应该是3.3V (最大值)、对吧?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否检查数据表第5页中的电源要求是否为拼写错误?
它指定了 SNSVDD 1.6V (最小值和3V (最大值)。
它应该是3.3V (最大值)、对吧?
此致、