This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2013-Q1:电源要求中的拼写错误

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964197/tsc2013-q1-typo-in-power-supply-requirements

器件型号:TSC2013-Q1

大家好、

您能否检查数据表第5页中的电源要求是否为拼写错误?

它指定了 SNSVDD 1.6V (最小值和3V (最大值)。

它应该是3.3V (最大值)、对吧?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinji、

    似乎有一个排印错误。 SNSVDD 的建议最大值实际上为3.6V。 请参阅以下建议的操作表。  

    此致、

    Aaron