This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:DAC8734 EVM 加电问题

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734, DAC7734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958425/dac8734evm-dac8734-evm-powerup-problem

器件型号:DAC8734EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8734DAC7734

您好!

我刚刚购买了一  个新的 DAC8734 EVM 板。

考虑 数据表中给出的加电顺序、我尝试为 DAC8734加电。  

首先、我连接 DVDD (+5V)和 IOVDD (+3.3V)电源。 但是、当我连接 AVSS 时、我的电源会受到短路保护。 (我将电源电流限制设置为10mA 以保护 EVM。)

在这种情况下、我无法为 DAC8734 EVM 加电、因此无法使用它。

我以前使用过 DAC8734 EVM、但我没有遇到过这样的问题。

İrfan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电源定序正确。

    根据数据表、DAC7734电源电流为3.3mA/通道。 对于4通道、它将大约为13.2mA。 您能否为 AVDD 和 AVSS 设置20mA 的电流限制?

    并确保在 AVDD 上电后应用 REF。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答、

    我解决了这个问题。  

    我已经将 AVDD 和 AVSS 的电流限制设置为20mA、因为以前有一个 DAC8734 EVM 被过流损坏。

    尽管 DAC8734在正常运行时需要3.3mA/通道、但在首次上电期间需要更多电流。

    因此、我将 AVDD 和 AVSS 的电源电流限制设置为35mA、问题迎刃而解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好知道您的问题已得到解决。

    此致、

    AK