This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:JESD204B 子类1、没有 SYSREF 时钟?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90EVM, ADS52J90, LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958041/ads52j90evm-jesd204b-subclass-1-with-no-sysref-clock

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件: ADS52J90、 LMK04826

我将 使用 TSW14J56 FPGA 板评估 ADS52J90EVM 板。 我可以运行高速数据转换器专业软件、打开 HMC-DAQ GUI。 我将 ADS52J90固件加载到 FPGA 上。 在 HMC 中、我选择"JESD:16ch 16x 14b 4ADC/通道"选项。 无论使用斜坡还是模拟输入、一切都能正常工作。 太棒了!

但当我深入探究它时、我感到困惑。 这些默认设置应运行 JESD402B 子类1。 当我检查寄存器时、这就是我看到的(ADS52J90寄存器0x55和0x73都为0、这意味着它应该运行 JESD402B、子类1)。 但我无法实际观察到一个进入 ADS52J90的 SYSREF 时钟。

当我探测输出时、DCLKOUT0和 SDCLKOUT0似乎工作正常。 我在评估板上看到 TP4、TP5、TP6、TP7上的时钟。 DCLKOUT2也起作用。 我可以看到 JP40上的时钟、并由接头为 ADC 提供时钟。

但是、我看不到 SDCLKOUT3的任何内容(例如 ADC_SYSREFP_LMK)。 我在 JP41上证明了所有引脚输入、什么也看不到。 当我捕获在 GUI 中正确显示的数据时、我仍然看到没有 ADC SYSREF 活动、没有单次触发、没有脉冲、没有连续、没有任何东西。

那么、我的主要问题是、这是如何工作的? 如果 ADC 正在使用 JESD402B 子类1、则需要 SYSREF 时钟、对吧? 或者、它是否有办法减轻未收到任何此类时钟的情况。 我的 LMK04826器件是否有故障? 或者、默认设置应该是这样吗? 安装了 JP4、因此我将为 LMK04826提供 OSC1进入 OSCIN。 对于评估板上的状态 LED、仅 D5、D6和 D7亮起。 D1-D4关闭。

这里发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    根据 JESD204B 标准、需要 SYSREF 时钟来保持预期的最小延迟。  

    SYSREF 可以是脉冲或重复波。 对于较少的接口、通常使用脉冲。  因此、当它处于使用状态时、您可能无法捕获它。  当您使用重复 SYSREF 时、频率需要远离射频信号。  

    在不存在 SYSREF 的情况下、JESD 捕获可能仍然正常、而确定性延迟不存在。  

    谢谢!