This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832EVM:带宽相关问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964467/afe5832evm-bandwith-related-issues

器件型号:AFE5832EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5832

您好、TI 专家

根据 《AFE5832 32 32通道模拟前端评估模块用户指南》第15页的""一节、向 AFE EVM 上的任何 SMA 输入5MHz–20dBm 信号。 将5MHz 滤波器连接到输入信号。 将单根 SMA-SMA 电缆从 J11 (TSW EVM)连接到 J37 (AFE EVM)。'

带宽是多少?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、  

    当采样率为每通道40至50Msps 时、AFE5832可支持高于20MHz 的频率。  

    我们在实验室中使用的5MHz BPF 来自 TTE Inc、带宽约为5%。 这是为了确保函数发生器的噪声被滤除。  这样、您就可以获得 AFE 的真正 SNR。  

    在正常运行中、您不需要 BPF。

    谢谢!

    小春