This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3660:将处理器与高速 ADC 配对

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3660, ADC3543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958416/adc3660-match-a-processor-for-high-speed-adc

器件型号:ADC3660
主题中讨论的其他器件: ADC3543

您好!  

我正在尝试将处理器与高速 ADC 匹配、例如 ADC3660/3643或 ADC3543 (单通道版本)。 我认为 Sitara AM335x 可以正常工作、但有人能验证吗? 或许可以提供更好的选择?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Delaney、

    我知道有几个客户将 AM57xx Sitarra 系列用于 ADC3660 (在串行 CMOS 模式下使用 McASP 接口)。 它们还利用抽取来提高性能并降低 ADC 输出数据速率(我认为最大数据速率约为50Mbps)。 我们正在考虑基于此实施方案发布 AM57xx 的参考设计、但在该参考设计准备就绪之前、我们将再发布几个月。

    我建议与处理器团队联系、了解他们可能会提出的建议、而不是我提到的建议。

    此致、

    Dan