This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:参考放大器;RFB 引脚详细信息

Guru**** 2826475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC7524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964437/tlc7524-ref-rfb-pin-details

器件型号:TLC7524

你(们)好

我是 Venky、  

我使用 TLC7524、我想改变输出电压为(0V ~ 5V)、我必须为 REF 和 RFB 引脚做些什么、请在本设计中为我提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将-5V 连接到由低阻抗源驱动的器件的 REF PI。

    RFB 应按如下方式连接。 (基本上是电流输出 DAC、您必须使用运算放大器将其转换为电压)。

    输出电压将为-Vref *(Code /256)。 如果您没有-5V 作为基准、则馈电5V 作为基准、并在反相配置中向以下电路的输出添加一个运算放大器。

    请注意、此设计中不需要 Ra。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将-5V 连接到由低阻抗源驱动的器件的 REF PI。

    RFB 应按如下方式连接。 (基本上是电流输出 DAC、您必须使用运算放大器将其转换为电压)。

    输出电压将为-Vref *(Code /256)。 如果您没有-5V 作为基准、则馈电5V 作为基准、并在反相配置中向以下电路的输出添加一个运算放大器。

    请注意、此设计中不需要 Ra。

    此致、

    AK