This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:ADS7047 -当 CS 未激活时,SDO 电压电平5V 耐受吗?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/954463/ads7047-ads7047---is-sdo-voltage-level-5v-tolerant-when-cs-is-not-active

器件型号:ADS7047

您好!

我有一个具有2个 ADC 和1个 MCU 的系统

* ADS7047 (以3.3V 运行)

* ADC 2 (以5V 运行)

* MCU (以3.3V 运行、但可耐受5V 电压)

当 ADS7047未处于活动状态(CS 为高电平)时,我在 ADS7047的 SDO 引脚上获得5V 信号(来自 ADC 2)是否会导致 ADS7047出现问题?

ADS7047的数据表显示、绝对最大电压为 Vdd + 0.3 (在我的示例中为3.6)、但仅当 ADS7047未激活时才会出现5V、因此我认为这可能仍然正常。

我很高兴你能就此问题发表评论

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rifo

    当 CS 为高电平时、SDO 引脚为三态、因此只要 CS 在此期间未激活、SDO 引脚就应该正常

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    5V 电压是否可以安全地连接到内部保护二极管?Ω

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    对延迟答复表示歉意。  

    对于模拟和数字输入、该器件的绝对最大值均为3.9V

    在模拟输入端、如果器件暴露在5V 电压下、则需要将电流限制在不会损坏器件的水平上。 数据表中的状态为10mA、但如果可能、我建议2mA。

    在数字输入方面、我建议完全避免这种情况。  

    此致

    Cynthia