This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08 INL/DNL 规格问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963299/ads124s08-ads124s08-inl-dnl-spec-issue

器件型号:ADS124S08

您好!  

  我们正在尝试使用 ADS124S08来构建高精度数据采集板。  我们需要确保 ADS124S08足够好、根据规格、INL 约为1~3 ppm、 因此我们对该 INL 值感到困惑。 似乎无法从生产线获得此值。  

时间计算:

2^24 = 16777216代码、

采样率= 4000 S/s、  

要获取 ADC 值的每个输出代码、需要花费大约以下时间:  

16777216 / 4000 / 3600 = 1.1小时、  

从上面的计算中,似乎不可能从传导线获得该 INL 值,因为测试时间太长,我想您可以从实验室验证中获得该值, 但是、如何确保 生产线上的每个 ADS124S08芯片具有与实验室中的芯片相同的值?  

如何在焊接前验证此芯片的 INL 值?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    实际上、很难如此精确地测量 INL。 我们在生产中有非常特殊的测试设备。

    下面是一篇文章的链接、其中讨论了测量 INL 的一种方法: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/944642/3490213#3490213

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    此外、如果您想知道、由于线程标题中提到了这一点、Δ-Σ ADC 通常不会指定 DNL。 由于这些 ADC 具有高分辨率(通常为24位)、因此噪声大于 DNL 值、该值通常非常低。 ADS124S08就是这种情况、也是您在数据表中看不到 DNL 测量的原因。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      非常感谢您的回复、 通过您提供的链接、TI 将在 实验室中仅使用一些特殊的电压点测量 ADC INL。 在生产线上是否相同?  只检查几个电压点以节省测试时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我理解您的问题、即您如何测量 ADC 的 INL、而不是 TI 如何在生产中测量 INL。 我提供的链接是一种尝试验证器件 INL 的方法、尽管需要高精度仪表/源才能验证。 可以这么说、如果 ADC 数据表中有 INL 规格、则会根据数据表在生产中进行验证。 在不深入了解如何在生产中测试 INL 的详细信息的情况下、我可以说、超出最小/最大规格的任何器件都将被丢弃、因此您应该对提供的 INL 规格充满信心。

    同样、如果您想验证 INL、我提供的链接是这样做的一种方法。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

      好的、明白了。 感谢您的回复。