This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:REFIN 引脚上的内部基准是否可用于外部电路?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ10500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963961/ads131m08-can-the-internal-reference-on-refin-pin-be-used-for-external-circuits

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件:LMZ10500

您好!

我想将1.2V 内部基准用于外部电路。 可安全提供的最大负载电流是多少?

引脚能否灌入电流、如果是、灌入的电流是多少?

我询问灌电流、因为我想使用3.3V 到 REFIN 的分压器来生成1.44V 基准。 3.3V 电源电压会引入一些误差、但至少这会因分压比((1.44-1.2)/(3.3-1.2)=0.114)而降低。 电阻器可以为10k + 1.3k、因此灌电流为190uA。

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    感谢您发帖。

    REFIN 引脚还可接受外部基准电压源、因此可灌/拉电流。 但是、我不会尝试为外部电路消耗超过几百微安的电流。 如果您已经需要将电路连接到3.3V 电源、为什么不增加电阻器并将低侧接地?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 3V3电源来自 LMZ10500、其中反馈电阻器的误差约为+/-2%。

    如果我使用分压器与0.1%电阻接地、则1.44V 上的误差约为+/-2.2%或+/-32mV。

    使用分压器底部的1.2V 基准、3V3电源导致的误差降低至(1.44-1.2)的+/-2.2%或+/-5.3mV。 加上1.2V 基准+/-1.2mV 的+/-0.1%误差、我得到+/-6.5mV 的总误差。

    (除非我的数学运算出错...)

    此致、Ken