This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:DAC81408寄存器更新

Guru**** 2388030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964108/dac81408-dac81408-register-update

器件型号:DAC81408

您好!

是否必须至少等待 tDACWAIT = 2.4us 才能更新寄存器映射中列出的每个寄存器偏移?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将这些寄存器视为数据寄存器。 因此、同样的规则适用。

    您是在差分配置中使用 DAC 吗? 该寄存器只适用于差分模式的操作。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    如果我在单端模式下运行、会发生什么情况?

    是否有用于单端模式的寄存器映射?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些寄存器用于抵消差分对中的直流不平衡。

    两个差分信号之间的不平衡会导致共模和振幅误差。 该器件包含一个偏移寄存器、使用户能够向 DACx-y 差分对的 DACy 通道引入电压偏移、以补偿两个通道之间的直流偏移误差。 偏移补偿提供了±0.2%FSR 调节窗口。 在偏移寄存器更新后、必须重写差分 DAC 数据寄存器。

    它在单端运行模式下没有影响、我们没有针对单端模式的寄存器映射。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您提到的与差分模式相关的寄存器位于以下寄存器中。

    07h TOGGCONFIG0

    08h TOGGCONFIG1

    0Eh 触发

    21h OFFSET0

    22h OFFSET1

    我认为其他寄存器可用于单端模式。

    是这样吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除寄存器21h 和22h 外、所有其他寄存器均适用于单端运行模式。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我明白了。

    Nishie