This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:运行测量程序时出现错误、请使用 ADS1298ECGFE-PDK

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298ECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957331/ads1298ecgfe-pdk-an-error-when-running-the-measurement-program-use-ads1298ecgfe-pdk

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK

大家好、

客户在运行 测量程序时遇到使用 ADS1298ECGFE-PDK 的错误、如下图所示。

谢谢、B.R

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    软件安装在什么 Windows 操作系统上? 他们是否能够遵循用户指南中的安装过程而不会出现任何错误?

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TCT、

    现在可以正常收集数据、但我通过信号发生器发送2mv10hz 正常暗波、软件显示没有信号。 如何将其设置为正确收集数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到您可以运行 EVM GUI 而不会出现任何错误。  

    请通过用户手册作为起点、确保正确设置 EVM。 用户指南中的第4节显示了一些可运行以进行验证的测试(输入短路、内部测试信号)。  

    如果可能、请展示如何为您的测试设置 EVM 和器件、以及如何将信号应用到 EVM。  

    谢谢。

    -TC