This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:绝对最大电流与输出电流间的关系

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/963073/dac80508-abs-max-current-vs-output-current

器件型号:DAC80508

员工、

数据表中似乎存在一些冲突数据。   任何引脚上电流的绝对最大值都规定为+/-10mA。

但是、DAC80508的规格是提供20mA (具有固定的最大电压余量)或30mA 的短路电流。

这两个规格似乎有冲突。   请您提供一些说明吗?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为数据表没有任何问题。

    规格说明了进入除电源外的任何引脚的输入电流(请特别注意电源)。

    从电源引脚获取的输出电流、因此该规格有效。

    希望这能澄清。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 AK、

    那么、您会将 DAC 灌电流视为输出电流吗?  

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意这一点、DAC 灌电流是流入输出引脚的输入电流、可在未来的修订中进行整流。

    感谢您的指出。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我的观点更涉及一点。   一些要点:   

    • TI 将每个引脚上的绝对最大输入电流(功率除外)规格为-10mA (流入引脚的电流-源极)至+10mA (流出引脚的电流-灌电流)。    
    • TI 还规范了在给定 DAC 输出电流的情况下保证的 DAC 电压余量;具体而言、为-20mA (流入引脚的电流-灌电流)和+20mA (流出引脚的电流-拉电流)。
    • 请注意、给定每个规格的输入/输出性质的反相源/灌表示法。

    将前两个要点进行对比似乎表明 DAC80508数据表在超出绝对最大规格的情况下可保证性能。

     

    这有道理吗?    

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为第一点对于输入和输出引脚都是有效的、这就是它被写入的原因。

     例如,SDO 引脚为输出,-10mA 适用于这种情况,与输入引脚 SCLK 类似,10mA 是输入电流。

    无论如何、我将与我的设计人员进行核实、以澄清这一点。 即使将这两点结合在一起、TI 也不能保证在超出最大规格的条件下工作时的性能。

    具体而言、对于 DAC Vout 引脚、它可以拉取和灌入高达+/-20mA 的电流、并保证500mV 的余量。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是的、我同意您对器件的数字引脚的看法。   超过+/-10mA 通常是 ESD 结构开始爆裂的地方。   此外、我同意您的意见、TI 不保证超出绝对最大额定值的性能。   我的陈述旨在说明数据表中两个单独陈述之间的明显矛盾。

    我怀疑 ABS 最大规格可能应为"除电源引脚和 OUTx 引脚之外的任何引脚的输入"。   如果是、流入 OUTx 引脚的绝对最大电流是多少?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意你的意见。

    它应该被写为 "除电源引脚和 OUTx 引脚之外的任何引脚的输入"。

    我将查看设计文档、以将绝对最大值输入 OUTx 引脚。 当 OUTx 短接至 VDD 时、短路电流可能为35mA。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    如我之前所述、流入 OUTx 引脚的电流的绝对最大值为35mA。

    此致、

    AK