This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:DAC81408流模式

Guru**** 2907760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964142/dac81408-dac81408-streaming-mode

器件型号:DAC81408

您好!

我正在考虑使用流模式将寄存器14h 更新为1Bh。

哪个更短、使用 LDAC 的数据更新等待时间或流模式中的数据更新等待时间?

使用 LDAC 时、我认识到更新等待时间需要 TDACWAIT、而在流模式下、我认识到没有更新等待时间。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    顾名思义、它用于顺序 DAC 更新等待时间。 在流模式下、如果您使用 LDAC 进行相同的更新、则将在 LDAC 变为低电平后更新所有数据寄存器。 或者、您也可以使用异步模式。

    在这两种情况下、在发送下一个数据更新命令(我是说在更新所有8个数据寄存器后)之前、您需要等待最低1us。

    是的、流模式比单个 DAC 通道更新更快。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    Nishie