Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS131E08 您好!
我想使用 ADS131E08中的内部2.4V 基准为其他电路创建外部1.44V 基准、并将使用分压器。
ADS131E08使用内部25k+25k 分频器进行反馈(R2和 R3、图28)、因此我想知道我可以安全地用于外部分频器的最大电流。
总电阻为25k (2.4V*15/25=1.44V)时、我想到的是15k+10k。
谢谢、Ken