This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:RESETZ 和 DNC 引脚连接

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/953727/afe4404-resetz-and-dnc-pin-connections

器件型号:AFE4404

您好!

我们有一个采用 AFE4404的原型 PCB、在设计中、RESETZ 引脚保持悬空。 我们尝试了手动修复、但在此过程中 DNC 和 RESETZ 引脚短路。

我们希望在重现新的 PCB 之前测试该原型。 我们了解、根据数据表、DNC 应保持悬空。 但是、您能否向我们提供一些详细信息、了解 DNC 和 RESETZ 短路和上拉时的预期结果?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghuveer、

    我必须与我的设计团队核实、然后再就此与您联系。

    上拉电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压为3.3V、上拉电阻为5.1k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghuveer、

    感谢您对上拉电压的回复。

    如果您计划暂时测试此 PCB 的功能、则应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。