This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:关于读取访问

Guru**** 2791425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/962810/adcs7476-about-read-access

器件型号:ADCS7476

在数据表 P.19-P.20中、
启动后、存在无效数据、等等
我知道需要一个虚拟读取(SPI 读取)、这是正确的吗?
此外、在执行虚拟读取时、是否有任何必要的东西、例如序列或等待?

*"ADCS747x 1-MSPS、12位、10位和8位模数转换器数据表(修订版 G).pdf"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    这只是一个提醒。 您可以回答上述问题吗?

    此致、Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishi-San、您好!

    是的、您的理解是正确的、因为第一个数据无效。 但是、请注意、该虚拟读取仅在 ADC 从关断模式进入正常模式时需要。 无需特殊序列、只需按照图29和30中的时序进行操作。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale,Ishi-sama,

    感谢您的回答。

    问题已经解决。

    请关闭。

    此致

    Kikutani