This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:如何获取 ECG 信号?

Guru**** 2960020 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964145/afe4900-how-to-get-the-ecg-signal

器件型号:AFE4900

你(们)好

我正在尝试使用 AFE4900的 FIFO 接收 ECG 信号。

但是、很难接收 ECG 信号。

正在使用铜对 ECG 电极进行测试、并接收到以下信号。

(10000个数据= 10秒、它是正确的?)

即使使用该信号应用了滤波器、信号也不会很好地输出。

如何获取信号?

如果您在检查后回复、我将不胜感激。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daeho、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?