This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:到 ADS1235EVM 的外部数字连接

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1235EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964208/ads1235evm-external-digital-connection-to-ads1235evm

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235

大家好!

我想使用电路板上提供的 J6连接将 ADS1235EVM 连接到 STM32。 我想通过 USB 为电路板供电、并将数字接口与 ADS1235连接到 STM32微控制器。 帮助我...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    在 ADS1235EVM 上、焊接跳线或在 EVM 右侧 USB 连接器正上方的 JP1上安装2引脚接头。  安装该跳线后、微控制器将保持复位状态、并且将禁用使用的电平转换器。

    在 J6上、将来自 STM32的控制和通信信号连接到连接器上的标记位置。  所需的连接为:

    • SCLK
    • CS
    • DIN
    • DOUT/DRDY

    其他有用但不需要的连接包括:

    • START 用于控制转换启动(通过 EVM 上的上拉电阻器连接到高电平)
    • PDWN 用于设置断电状态(通过 EVM 上的上拉电阻器连接到高电平)
    • 用于复位器件的复位(通过 EVM 上的上拉电阻器连接至高电平)
    • 用于监控转换结束的 DRDY

    确保在电路板之间进行接地连接。  插入 USB 电缆为 EVM 供电。  有关时序要求、请参阅 ADS1235EVM 用户指南和 ADS1235数据表中的原理图。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。。。 我在这里犯了一个小错误、没有短接 JP1。。。  

    我要看一下它。