This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84EVM:关于评估板的电流输入

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/957989/dac34sh84evm-regarding-current-input-to-the-evaluation-board

器件型号:DAC34SH84EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005DAC34H84

指定的输入电压为6V、我们希望在之前使用稳压器、因此我们想知道评估板的输入电流值。

谢谢你

谢谢

SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将取决于 DAC34H84和 CDCE62005的模式。 您可以参阅 DAC34H84和 CDCE62005的组合电源数据表以获取总体估算值。 DAC34H84具有多种模式、因此功耗会有所不同。 这将为您提供缩放电流的最佳方法。

    -Kang