This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7823EVM:ADC 数据无效

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7823EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/955826/amc7823evm-adc-data-invalid

器件型号:AMC7823EVM

您好!

我的 AMC7823EVM 连接到外部2.5V 电源作为基准电压。

上 电后、我发送0x128B、0x40A0、0x0020以配置 AMC7823EVM。 ADC 应设置为使用外部触发模式转换通道0、1和2。

然后、我发送0x8002、0x0000、 0x0000、 0x0000以从通道0、1和2读回 ADC 数据。 我从返回数据中获得了正确的通道编号、但 ADC 数据已经是0xFFF (即0x0FFF、0x1FFF、0x2FFF)。 我在输入端连接了电压源的情况下尝试过、也得到了0xFFF。

我还尝试配置芯片以转换全部9个通道。 我从所有8个通道获得了0xFFF、但从温度传感器通道获得了0x000。 同样、返回数据中的通道编号都是正确的。

是否有人知道导致此问题的原因?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 我没有写入掉电寄存器来退出掉电模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我刚刚注意到、这是一个正式的开放式话题(您已经回答了)。  

    如果您有任何其他问题、请发帖。

    吴约瑟