This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7332:100MHz 输出脉冲发生器

Guru**** 2602335 points
Other Parts Discussed in Thread: TX7316, TX7332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964062/tx7332-100mhz-output-pulser

器件型号:TX7332
主题中讨论的其他器件:TX7316

大家好、

我的一位医疗客户在寻找能够输出30~100MHz 100Vpp 方波的脉冲发生器超声波。

尽管他从 STmicro 找到了 STHV1600、但它仅覆盖高达30MHz 的频率。

TX732/TX7316能否支持100MHz 输出频率?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San、

    由于器件 TX7332受到选择性披露、我们希望使对话脱机。

    我已向您发送一封电子邮件、要求您提供更多详细信息。