This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92018:温度范围

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92018, AMC7891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958051/lmp92018-temp-range

器件型号:LMP92018
主题中讨论的其他器件: AMC7891

您好!

我对 LMP92018的温度范围有疑问。 在数据表中、我们可以看到两个工作温度:-30C 至85C、-40C 至125C。

 

正确的温度范围是多少? 我们希望在-40C 至85C 的温度范围内使用此组件。 它是否与我们的应用兼容? 工作条件为-40C 至125C、第2页的说明为-30C 至85C。

感谢您的帮助!

最棒的

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    这有点令人困惑、因为这是一个 NSC 数据表、所以它们有一些差异。  30至85°C 是保证采用粗体规格的范围。  建议运行条件下的范围是器件仍可正常工作的范围、但其性能可能超出表中所示的限制、但不会损坏。 "建议运行条件表示器件可正常工作的条件、并且器件不应在此类条件下运行"。

    如果他们需要整个温度范围、我建议他们使用 AMC7891。

    谢谢、

    Paul