This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:ADS8689的内部基准精度

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964285/ads8689-internal-reference-accuracy-of-ads8689

器件型号:ADS8689

您好!

我想比较 ADS8689和 AD4111的 TUE。 我认为25 C 时的 TUE 应为 偏移误差、增益误差、INL 和内部基准精度的 RMS。(如果使用内部基准)。 但是、在 ADS8689的数据表中、未提供内部基准精度数据。 请帮我解决问题。

此致、

Wendy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wendy、

    您可以从显示的参数表中获取精度。 对于 TSSOP 封装、精度=(4.097-4.096)/4.096 = 0.244%。 此外、请注意、TUE 应使用平方和根(RSS)方法计算。

    此致、

    戴尔