This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:有关 DDC11x 系列的参考设计?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/958037/ddc112-reference-designs-around-the-ddc11x-family

器件型号:DDC112

我们必须为 DDC11 2 /4 /8 /32提供哪些参考设计? 体外诊断系统的应用在医疗领域。

谢谢!

Drake Rider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drake、

    在这些器件上、我们没有任何 IVD 或任何其他领域的参考设计。 仅限 EVM。

    不过、您对这些器件进行了正确的查询、因为它们在 IVD 上非常成功。 顺便说一下、IVD 是一个非常广泛的领域(NAAT、免疫测定...)。  请离线对我执行 Ping 操作、我们可以分享更多详细信息...

    此致、
    教育